结果:找到"制氧机语音芯片 医疗设备声音ic",相关内容1000条
- 制氧机语音播放芯片方案,医疗设备声音提示ic选型
- 一般固定式医用制氧机主要用于医院、门诊手术中心等地,而便携式医用制氧机则主要应用于家庭环境中,以便患者在家中使用。家用制氧机语音方案设计需求:1、不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题需要正确引导使用!2、家用制氧机主要是老年人群体使用,老年人眼睛视力不好或环境黑暗时,制氧机操作起来不方便。3、氧气是会助燃的,所以周围千万不能有火源,在使用之前如果可以语音提示使用者,确保制氧机周围没有热源或者明暗火源。4、如果制氧机的内部压力过高,为避免机器故障,制氧机将自动报警并停止运行。例如,如果氧气出口被堵塞,则机箱的内部压力过高,制氧机将发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 制氧机语音芯片 医疗设备声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-08 11:23:00
- NV040C语音芯片SOP8音频ic制氧机方案设计
- 氧气为无色无味的气体,是人体赖以生存的重要物质,也是其它动植物赖以生存的重要物质,氧气短缺是新冠死亡的主要原因之一。而制氧机是制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术:首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,再进一步精馏而得。随着人们生活水平的不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,特别是如今疫情反弹的情况下,吸氧成为家庭和社区康复中一种重要辅助方法。家用制氧机相较于医用制氧机,使用方便,移动轻巧,非常适合广大保健者使用。然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题要正确引导使用才行!...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音频ic 制氧机语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-31 16:10:00
- NV040D语音芯片在氧疗仪上的应用
- 缺氧是指组织供氧不足或利用障碍,引起机体机能代谢甚至形态结构发生改变的一系列病理变化过程。如果机体长期处于缺氧状态,可能会加重呼吸系统疾病,如诱发哮喘、加重肺间质纤维化等,严重时可能会导致肺源性心脏病。除呼吸系统疾病外,可能会导致心血管系统疾病,如引起心律失常等,还可能会导致消化系统症状,如消化不良、腹胀、腹泻等。而氧疗仪是指各类缺氧的治疗仪器,除了消除引起缺氧的原因外,均可给予吸氧治疗。吸入高浓度的氧使血浆中溶解氧量增加能改善组织的供氧。而为了更方便患者使用氧疗仪,很多厂家都在设备中加入了语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用语音氧疗仪...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-15 15:46:00
- 在共享充电宝加入语音芯片实现语音播放提醒功能!
- 共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。需求就代表着市场,共享充电宝已经成为现在超市、餐厅等公共场所已经随处可见的产品。而为了更方便客户使用,很多共享充电宝厂商在上面应用了语音芯片,可以实现语音播放,增加品牌的价值,欢迎使用XXX充电宝;九芯电子NVG080W语音芯片为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。待机模式下,静态电流小于2uA,内置RC震荡起振回路,无须外部电路;具有8bits高性能PWM/DAC语音引擎,内置看门狗,支持低压复位LVR(可选1.8V及2...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-10 16:17:00
- 语音芯片助力剃须刀智能语音化!
- 随着人民生活水平的不断提高,各类小家电产品也走进了寻常百姓的生活中,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的小家电-电动剃须刀。各级家电销售渠道在中国进一步扩张、渗透,假日经济蓬勃增长,对带动剃须刀市场快速发展起到了非常积极的作用。生产企业携手渠道商共同推出促销活动,使电动剃须刀市场呈现爆发式增长。电动剃须刀在使用前不需要涂抹剃须膏,随时随地进行清洁就可以,不受时间地点限制,不需要照镜子就能够清洁干净,还能避免划伤危害。而且还能随身携带,体型小巧,特别适合忙碌的上班族。市面上还有的剃须刀它的功能非常全面,就连带修理鬓角和胡须,剃头发的多功能。每次使用过后也不需要马上清洗,只要...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-09 15:21:00
- 汽车右转弯报警器为什么可以语音播放?
- 由于混凝土运输车辆体型庞大,在右转弯时后视镜会出现瞬间盲点,这时是最容易出事故的时候。事实上,很多与大型运输车辆有关的重大伤亡事故,都是在车辆右转时与骑自行车或电动车直行的人相撞并造成碾压。随着国家车辆安全行驶新法规的实施,整车总质量大于或等于12吨的货车需要安装右转弯提示音装置。如果大型货车安装了这样的交通安全语音提示装置,在车辆左右转弯、行驶时发出语音提示,提醒驾驶员集中精力,谨慎驾驶,安全驾驶,市民出行时又多了一声安全的提醒,从而避免或减少事故的发生。最终为行人带来安全,为运输企业减少不必要的损失。右转弯提示报警器一般采用MCU控制语音芯片的方式——九芯电子NVG040W语音芯片;九芯...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-07 15:18:00
- 语音芯片理疗仪声音ic选型推荐!
- 理疗仪是物理治疗仪器的简称,是将物理因子作用于人体,使之产生好转的设备,适用于家庭、办公室等场所。应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。所以血液循环的改善程度与疗效直接对应。然而很多客户在使用理疗仪时,不清楚功能模式,不能够更好地使用,于是很多理疗仪厂家都加入了九芯电子NV020C语音芯片实现语音提醒功能,如开机时可以语音播放引导使用以及使用过程中的注意事项!NV020C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-03 15:34:00
- 除螨仪语音播放芯片选型!
- 由于人们对品质生活水平的提高,除螨仪成了家庭必不可少的现代环保小家电,这款小家电给我们温暖的家带来清新干净的环境,让人感觉非常温馨。除螨仪(又名除螨机)市面上一般的除螨仪都是采用的拍打+吸尘+紫外线功能进行除螨杀菌,部分带有热风效果。其中最重要的功能,也就是除螨的关键是拍打功能。拍打不能回避振幅,也就是振动力度的问题。破坏螨虫腿部的抓力,需要选择一款强力有效的除螨仪。并且螨虫对人体造成伤害不仅仅依靠它本身,还有螨虫尸体、排泄物等,单纯地将螨虫杀死是不能叫做除螨仪的。还需要把螨虫和过敏源吸出清理掉。而很多客户在使用除螨仪时,不清楚功能模式,不能够很好地除螨,于是很多除螨仪厂家都加入了九芯电子N...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-02 16:00:00
- 语音芯片声音ic在自动洗车机上的应用!
- 随着中国经济的飞速发展,汽车越来越多地进入了家庭,汽车的快速增加与人们生活节奏的日益加快,使得全自动洗车机越来越受到广大车主的青睐。然而很多人在使用自动洗车机时,会遇到“要先做什么,怎么做”等问题,因此很多洗车机厂商都在自动洗车机上加入了语音提醒功能,当感应到客户开车进来时,可以语音提醒客户操作,帮助客户使用的更方便!而自动洗车机实现语音提醒功能的核心是加入了语音芯片,NV080H语音芯片是九芯电子推出的一款为4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。四种复位条件:低压复位/上电复位/...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-01 15:54:00
- OTP语音芯片和语音芯片掩膜MASK的区别!
- 什么是OTP语音芯片?OTP(OneTimeProgramable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改,因此OTP语音芯片也叫一次性烧录(编程/擦写)的语音IC。从OTP定义上来看,它是只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,OTP语音芯片九芯电子公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中,这种方式是最常见的OTP烧录方式。九芯电子NV020C语音芯片OTP一次性烧录语音ic掩膜语音芯片和OTP语音芯片两者最大区别就在于价格和数量:量很大一般选掩膜,量小就选OTP了,同时OTP交期更短来进行选择;O...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-04 17:06:00
返回